https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380005/thvd2450-spice-model
器件型号:THVD2450主题中讨论的其他器件: THVD2410
工具与软件:
您好!
此器件是否有 Spice 模型? 我能否获得此器件的 Spice 模型?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380005/thvd2450-spice-model
器件型号:THVD2450工具与软件:
您好!
此器件是否有 Spice 模型? 我能否获得此器件的 Spice 模型?
谢谢你。
请参阅随附的。
我已将此 TT 重新分配给我的团队成员、他们修改了另一个模型来制作此 TT。
如果您对模型有任何其他问题、他应该能够回答这些问题。
-鲍比
尊敬的 Yoshiya:
我们不允许使用 LTspice 测试模型(根据 LTspice T&C)-因此我们不能保证在该仿真器上运行(LTSpice、TINA 和 PSpice 之间存在细微差异、因此虽然语法相似(几乎相同)但不直接使用1:1)-该模型可以与 TINA 和 PSpice 配合使用(您必须附加一个符号才能在 pspice 中工作、但实际模型可以正常工作)
您是否可以在电路上运行 ERC 以确保一切都设置正确-我今天遇到了一个问题、它看起来像是连接了 DE、但实际上没有连接、也没有显示输出(根据我的经验、TINA 有时可能会出现连接问题)。
同样对于 TINA、前提是您能够确保:
最大时间步长= 100ps (由于此器件相对"快"、因此通常可以获得100ps 分辨率)
此致!
Parker Dodson
尊敬的 Yoshiya:
当我在 TINA 上运行宏编辑器时、不会出现这个问题、并且错误提示模型中的某个组件无法正常工作。
但我发现了触发该警告的原因-基本上、模型内部曾经使用过无效代码、但现在不是这样、模型中仍然存在一些过时的代码-它不做任何事情、但它确实创建了一个浮点节点(从模型的角度来看、实际上不会影响任何东西)。 我删除了触发该问题的行(基本上只是删除了第408行、因为它未使用)、然后我将再次尝试运行该行
e2e.ti.com/.../4276.thvd2450.lib
我从此.lib 文件生成了一个全新的宏、以确保代码正常。 以下是测试电路、ERC 屏幕、分析参数和结果。 我使用10MHz 方波(0V 至5V)作为参考的输入信号。
另一种 可能有所帮助的解决方案是关闭 TINA -然后重新启动计算机(有时这会有所帮助、因为 TINA 可能会减慢速度、并且在多次尝试运行模型后会出现问题-重新启动计算机也会有所帮助)。
此致!
Parker Dodson