Other Parts Discussed in Thread: TCAN330
工具与软件:
您好、支持团队
我们的客户端使用 TCAN330并测试 CAN 总线时序测量结果、如下图所示:
对测试结果有任何疑问?

原理图:

如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lawrence:
我不担心传播延迟的测试结果。 如果客户担心根据单位性能验证数据表值、我们建议测量环路延迟、因为这些值在数据表中有更好的定义、更适用于系统行为。
对于原理图、CAN 需要60 欧姆的总线端接、因此通常客户会在每端放置120欧姆的电阻器 请确保终止值正确。 对于 电容、共模范围为4.7nF 至100nF。 该电容器适用于分裂端接电阻器配置、是 CANH 和 CANL 的低通滤波器。 我还建议在必要时放置共模扼流圈、总线滤波器和 TVS 二极管、以提高 EMC 性能。
此致、
Sean
尊敬的 Mulder:
上升和下降时间用于测量差分电压从其最终显性值的10%转换到90%所需的时间。 这是在60欧姆和100pF 的仿真差分总线负载上完成的。 未添加布线、辅助收发器或其他外部负载。 由于您所描述的测试条件包括不同的总线端接和负载电容、因此测量值 应该与数据表中的典型值不同。 因此、如果目的是 验证数据表值、我们要求使用上面提到的设置再次测量这些特性。
由于我们没有 在数据表中为这些特性指定最大值、因此很难说通过/失败值。 但即使测试条件不同、我 在数据表中也没有看到与典型值的明显偏差、因此我也不担心测量结果。 此外、我 建议 测量环路延迟、因为数据表中使用最大值更好地定义了这些环路延迟。
.
此致、
Sean