This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:测试结果如何判断通过还是失败?

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374842/tcan330-the-test-result-how-to-judge-pass-or-fail

器件型号:TCAN330

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户端使用 TCAN330并测试 CAN 总线时序测量结果、如下图所示:

对测试结果有任何疑问?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我不担心传播延迟的测试结果。  如果客户担心根据单位性能验证数据表值、我们建议测量环路延迟、因为这些值在数据表中有更好的定义、更适用于系统行为。  

    对于原理图、CAN 需要60 欧姆的总线端接、因此通常客户会在每端放置120欧姆的电阻器 请确保终止值正确。  对于 电容、共模范围为4.7nF 至100nF。 该电容器适用于分裂端接电阻器配置、是 CANH 和 CANL 的低通滤波器。 我还建议在必要时放置共模扼流圈、总线滤波器和 TVS 二极管、以提高 EMC 性能。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、

    测试收发器时序时、请注意开关参数表中的测试条件。 CANH 和 CANL 之间需要60欧姆端接电阻和100pF 差分电容。 在您的电路中、我看到只有120欧姆端接电阻、没有负载能力。

    话虽如此、我不关心您测量的时序值、但请在正确的负载条件下重试。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    下面是我们的测量图:

    如果有、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:  
    我们测量系统电路中的所有时序、将在实际情况下进行工作。

    所以我们需要判断测试结果是通过还是失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    测试结果没有问题、但正如 Eric 所说、 它们的测试条件与数据表中的规格不同。  

    如果可能、 请使用数据表测试条件(60欧姆、100pF)并 测量环路延迟、查看是否在范围内。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的答复、但我无法理解规格的定义、例如低于红圈的17ns 典型上升时间示例、  

    此参数的失败值是多少?

    50ns 是否正常? 甚至是100ns?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulder:

    上升和下降时间用于测量差分电压从其最终显性值的10%转换到90%所需的时间。 这是在60欧姆和100pF 的仿真差分总线负载上完成的。 未添加布线、辅助收发器或其他外部负载。  由于您所描述的测试条件包括不同的总线端接和负载电容、因此测量值 应该与数据表中的典型值不同。 因此、如果目的是 验证数据表值、我们要求使用上面提到的设置再次测量这些特性。

    由于我们没有 在数据表中为这些特性指定最大值、因此很难说通过/失败值。 但即使测试条件不同、我 在数据表中也没有看到与典型值的明显偏差、因此我也不担心测量结果。 此外、我 建议 测量环路延迟、因为数据表中使用最大值更好地定义了这些环路延迟。

     .

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的答复。

    您是否可以检查探头位置是否正确、如下图所示?

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulder:

    是的、探头位置正确。 确保总线负载与数据表测试条件匹配。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    完成了测量、如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulder:

    感谢您的分享。 测试结果良好。

    此致、

    Sean