This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS108:热阻、结至外壳和/或结至电路板?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374657/sn65lvds108-thermal-resistance-junction-to-case-and-or-junction-to-board

器件型号:SN65LVDS108

工具与软件:

您好!

在线提供的规格 仅指定结至环境热阻、其为10.2mW/°C 的"降额因数"的倒数。 TI 团队可以指定关于此器件热阻规格的任何其他信息吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我将向我们的数据库提出请求、看看我们是否能提供更多的信息。

    这可能需要长达两周的时间。 感谢您的耐心。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的耐心等待。 以下是器件的热性能详细信息。

    此外、 可通过以下公式估算最高结温:  

    Tjmax= TAmax +(Pd x θJA Δ T)、 其中 TA 是自然通风条件下的工作温度、Pd 是功率耗散。

    此致、Amy

    θ JA 高 K   67.2.
    θ JC、顶部   17.8.
    jb 28.2.
    Psi JT   0.8.
    Psi JB 27.9.
    θ JC、底部 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、基于85°C 的 TAmax 和0.644W (644 mW)的最大耗散、下面是 Tjmax = 85 + 0.644 *(1/10.2/1000)~= 148C 的计算结果。

    这看起来正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    应使用 θ JA -> Tjmax = 85 +(0.644*67.2)=~128C。

    下面是另一个要转到的示例帖子 :SN65LVDS31:正在查找最高结温-接口论坛

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、您给出的 R_Junction 至环境温度假设存在高 K 高 k 与低 k 有何区别?

    我在 TI 网站 www.ti.com/.../sn65lvds108上部件规格的第3页获得了98.4[K/W]的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    以下是解释区别(第9页)的文档: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)(TI.com)

    谢谢您、Amy