This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:IEE802.3bj / 100Gb/s (28Gb/s * 4pair=112G) Re 定时器/ Re 驱动器

Guru**** 2382320 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280MB810, DS280BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361744/ds280br820-iee802-3bj-100gb-s-28gb-s-4pair-112g-re-timer-re-driver

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件:DS280DF810DS280MB810

大家好、团队成员:

是否有符合 IEE802.3bj/100Gb/s (28Gb/s * 4pair=112G) Re 定时器/ Re 驱动器规格的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DS280DF810是一款支持28Gbps 信令的重定时器、如 IEEE802.3bj 中所用。

    DS280BR820和 DS280MB810是支持28Gbps 信号传输速率的转接驱动器。

    这是否属于前端口应用?  如果考虑使用 DS280BR820/DS280MB810、请使用 IBIS-AMI 模型和通道模型进行仿真。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    应用如下、

    需要符合 IEE802.3bj/100Gb/s (28Gb/s * 4对=112G)规范、NRZ 信号格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您对此系统中的通道插入损耗有何估算?

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我将继续并关闭该 E2E 主题、无需任何活动、您可以回复此主题或创建新主题(如果需要任何其他支持)。

    谢谢

    David