This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS102:IC TIOS102DRCR DIG。 传感器输出驱动器,INGRATED 浪涌保护,VSON10型号:( TIOS102DRCR)

Guru**** 2813385 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382503/tios102-ic-tios102drcr-dig-sensor-o-p-driver-ingrated-surge-protection-vson10-model-no-tios102drcr

器件型号:TIOS102
Thread 中讨论的其他器件:TIOS101

工具与软件:

来自 SPEM PVT LTD.

IBIS 模型申请:

所需的 IBIS 模型  

更多信息。

5kHz 至10kHz、10 +/- 1.5V、5 mA 负载输出驱动。

需要集成浪涌保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namrata-San:

    我不相信我们会为这种特定器件创建 IBIS 模型、但我们为之前的 TIOS101器件创建了一种模型。  我必须提出创建 IBIS 模型的请求。

    此致、

    Jonathan