请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIOS102 Thread 中讨论的其他器件:TIOS101
工具与软件:
来自 SPEM PVT LTD.
IBIS 模型申请:
所需的 IBIS 模型
更多信息。
5kHz 至10kHz、10 +/- 1.5V、5 mA 负载输出驱动。
需要集成浪涌保护功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.