Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
工具与软件:
我知道 Brian Quach 创建了固件。 我想请他帮忙。 但我无法与他联系。 您能给我他的电子邮件或一些其他 联系信息吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我的问题是:
禁用换行窗口且强制使用 USB2.0协议时、传输模式将更改为存储并转发。 此方法的一个问题是桥接芯片只允许主机发送少于 uint8_T wrap_window_memory_placeholder[64 * 1024]字节的数据。 即128个扇区。 (假定每个扇区512字节)。
然而,据我所知,Linux 系统的最大传输量为240个扇区,Mac 系统的最大传输量为256个扇区。 这样、它就不能在这两个系统中使用。 您有什么解决方案吗?
尊敬的 Chongyu:
这不是我的专业知识、但根据您所说的内容、Linux 和 Mac 的传输量最大;它们是否支持的传输量低于最大的部分?
此外、我们还在 Linux 上测试了 TUSB9261它能正常工作。 有一个 Linux 驱动程序。 这里是一些 与此相关的 E2E 帖子。
(+) TUSB9261至 Linux (Ubuntu)的连接-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
(+) TUSB9261-Q1:ARM Linux 支持-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
我不知道我们为 Mac 提供的任何驱动程序。
此致、
Nicholaus