This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:我想问 Brian Quach 一些关于固件的事情

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382823/tusb9261-i-want-to-ask-brian-quach-something-about-the-firmware

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

我知道 Brian Quach 创建了固件。 我想请他帮忙。 但我无法与他联系。 您能给我他的电子邮件或一些其他 联系信息吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    Brian 不再在支持 TUSB9261的 HSSC 产品线工作。  他 不再支持 TUSB9261的固件、或者在没有 HSSC 团队协助的情况下访问文件。

    问题是什么?  我可能会提供帮助。  虽然 Brian 创建了原始固件、但现在按原样提供、没有软件支持。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的答复。

      我的问题是:

      禁用换行窗口且强制使用 USB2.0协议时、传输模式将更改为存储并转发。 此方法的一个问题是桥接芯片只允许主机发送少于 uint8_T wrap_window_memory_placeholder[64 * 1024]字节的数据。 即128个扇区。 (假定每个扇区512字节)。  

     然而,据我所知,Linux 系统的最大传输量为240个扇区,Mac 系统的最大传输量为256个扇区。 这样、它就不能在这两个系统中使用。 您有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:  

    这不是我的专业知识、但根据您所说的内容、Linux 和 Mac 的传输量最大;它们是否支持的传输量低于最大的部分?

    此外、我们还在 Linux 上测试了 TUSB9261它能正常工作。  有一个 Linux 驱动程序。 这里是一些 与此相关的 E2E 帖子。

    (+) TUSB9261至 Linux (Ubuntu)的连接-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    (+) TUSB9261-Q1:ARM Linux 支持-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    我不知道我们为 Mac 提供的任何驱动程序。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 及时回复。

    我只是解决了这个问题。

    更好。