This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232CDR 不支持115200位/秒的数据速率

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381584/max3232-max3232cdr-not-supporting-for-115200-bit-s-data-rate

器件型号:MAX3232

工具与软件:

您好!

我正在使用 MAX3232CDR 16引脚 SOIC 进行 RS232通信。 根据数据表中的建议、我们使用了0.1uF MLCC 电容器。 电源电压为3.3V。 我们注意到、IC 在高达57600波特率下工作。 当我们以115200波特率进行检查时、从232到 TTL 接收的数据是正确的。 当我们将数据从 TTL 发送到232时、在232端接收垃圾数据  

数据表中提到、它将支持高达250kbit/s 的数据速率

250kbit = 250*1024= 256000位/秒

在这种情况下、它必须支持115200位/秒的数据速率。

感谢您迅速积极的回应。

提前感谢。

此致、

Dattatray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示输入和输出信号的示波器轨迹。

    所有电容器都靠近芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dattaatray:

    正如 Clemens 提到的、您可以提供示波器截图吗? 我们还能回顾一下原理图吗?

    您是否还在进行任何类型的环回测试、或者您是否通过电缆连接到另一个 RS232器件进行测试?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    所有电容器均靠近芯片。 在一个 PCB 中、我们使用了三个 RS232端口。 在所有端口上发现相同的问题。

    谢谢。

    此致、

    Dattatray

    Wa :+91 8087590560e2e.ti.com/.../MT_5F00_2021_5F00_0007_5F00_R6_5F00_v1-2.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我们都这样做了。 找到相同的结果。

    Dattatray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、T2IN 不得悬空。

    请提供示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dattatray:

    [报价 userid="612462" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381584/max3232-max3232cdr-not-supporting-for-115200-bit-s-data-rate/5280974 #5280974"]

    [报价]

    我查看了这里的原理图、但没有看到任何大的红色标志表明 RS232通信失败。  

    正如克莱门特所指出的,锡引脚应该偏置到某些东西,以确保它们不会浮动,并导致输出引脚上发生切换,但我不会立即期望这会导致 RS232通信失败。  

    您可以通过将 RS232 TOUT 引脚短接至 RIN 引脚来执行环回测试吗? 请发送0x55h 或0xAAh 等字节

     一次性获得锡、Rin、V+和 V-引脚的示波器截图。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    请参阅以下0x55的波形。

    1. 引脚编号11 (T1IN)、0x55,115200、引脚编号13、14短接

    2. 引脚编号13 (R1IN)、0x55,115200、环回测试

     

    3. 引脚编号2。 V+

    4. 针脚号6:V-

    此致、

    Dattatray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T1OUT 引脚绝不会主动驱动为高电平。 损坏。 更换芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dattatray:

    克莱门斯是正确的。 我们希望看到 RIN (引脚13)从-6V 摆动到+6V。 实际上、我们看到信号从 GND 和-6V 移动、这意味着 PFET 在 TIN 逻辑低位期间不会驱动为高电平。  

    正如克莱门特所指出的,设备可能会损坏。 尝试将器件替换为另一个器件、然后查看当 TIN 保持在 GND 时、Tout 输出是否能够摆动到+6V。

    -鲍比