工具与软件:
您好!
我正在使用 MAX3232CDR 16引脚 SOIC 进行 RS232通信。 根据数据表中的建议、我们使用了0.1uF MLCC 电容器。 电源电压为3.3V。 我们注意到、IC 在高达57600波特率下工作。 当我们以115200波特率进行检查时、从232到 TTL 接收的数据是正确的。 当我们将数据从 TTL 发送到232时、在232端接收垃圾数据
数据表中提到、它将支持高达250kbit/s 的数据速率

250kbit = 250*1024= 256000位/秒
在这种情况下、它必须支持115200位/秒的数据速率。
感谢您迅速积极的回应。
提前感谢。
此致、
Dattatray