This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:B 侧的 PU 电阻器

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9509, TCA9803, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383755/tca9800-pu-resistor-on-b-side

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件:TCA9803、TCA9802 、TCA9509

工具与软件:

你(们)好  

我的设计是 VCCA =1V1且 VCCB=3V3

系统有一些扩展器件可导致 B 侧的 PU。

我看到 DS 中的 VIL 为(< 0.3 x VCCB)

我可以 确认我的系统 B 侧 VIL 符合规格 (< 0.3 X VCCB)。

这是否意味着我的设计可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    由于器件的内部电流源、B 侧上不存在上拉电阻器。 必须始终满足 IET-I 和 IET-O 要求、缓冲器的方向控制才能正常工作-在争用点期间在两个方向上通过缓冲器传递低逻辑信号。  

    建议移除 B 侧的这些上拉电阻器。 如果需要更强的上拉电流、请考虑改用 TCA9803、它对 VCC 具有更强的电流驱动。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因为 B 侧具有像 PCIe 插槽一样的扩展插槽。

    我们不确定 B 侧的 pu 状态,它有弱 pu 电阻器 like10K。

    或者您是否有任何其他建议来替换 TCA9800?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得将 TCA980x 的 B 侧连接到任何可能具有上拉电阻的电路。

    但您可以互换 A 侧和 B 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    您可以根据 Clemens 建议的方法操作、即切换 TCA9802的 A 侧和 B 侧。  

    您是否已了解 TCA9509? 该器件似乎会为您的设计提供更好的解决方案。  

    但是、A 侧上不可能存在上拉电阻器。 TCA9509允许 B 侧上拉。  

    此致、

    Tyler