请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3221E 工具与软件:
您好!
我相信 TRS3221E 可以通过3V 或5V 的 VCC 运行。
数据表的第9.3节"设计要求"指定了 VCC = 3V 和 VCC = 5V 时的电容器值。
一位客户正在考虑在其设计中将 VCC 从3V 暂时更改为5V。
目前、电容器 C1、C2、C3和 C4以0.1uF 电容连接、以实现3.3V 运行。
如果仅将 VCC 更改为5V、会发生什么影响?
此致、
DDdoor