This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:电容变化的影响

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383529/trs3221e-the-impact-of-changing-capacitance

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

您好!

我相信 TRS3221E 可以通过3V 或5V 的 VCC 运行。

数据表的第9.3节"设计要求"指定了 VCC = 3V 和 VCC = 5V 时的电容器值。

一位客户正在考虑在其设计中将 VCC 从3V 暂时更改为5V。

目前、电容器 C1、C2、C3和 C4以0.1uF 电容连接、以实现3.3V 运行。

如果仅将 VCC 更改为5V、会发生什么影响?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DDdoor

    由于美国度假、请预计会延迟回复。 我们的专家将在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDoor:

    感谢您的提问。 是的、因为您已经注意到、第9.3节列出了建议的电容器值。 它们还在"测试条件"脚注下多处引用、表明"C1 = 0.047 μF、C2–C4 = 0.33 μF、VCC = 5V±0.5V。"要在5V 下保证数据表参数、客户只需交换这些电容值。

    此致、Amy