This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:上升沿步进

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382262/pca9306-rising-edge-step

器件型号:PCA9306
Thread 中讨论的其他器件: ISO1540

工具与软件:

SDA 和 SCL 信号都有200nS 上升沿阶跃。  为了难以理解这种行为的来源、我们已在该部分中看到文章讨论了下降沿的这种行为、但上升沿是否有类似的已知行为?  下面是该电路的简化原理图、以及显示该步骤的示波器屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    这是 一个独特的情况- PCA9306是基于开漏的转换器、我不会预计器件会在上升沿引发此步骤。 原理图看起来不错、但我在这里确实有几个问题:  

    VREF1和 VREF2连接到了什么?  

    我们是否可以尝试断开负载(在本例中是 ISO 或处理器)以查看阶跃是否由负载引起?

    这发生在 I2C 数据中的什么位置?  它是否在 ACK 位或波形中的任何其他位置可见?  

    我们是否已尝试使用 更强的上拉电阻来实现更快的上升时间(以及数据速率是多少)?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF1通过200Ohm 连接到1.8V、VREF2连接到3.3V。  本周我再为您提供一些示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    感谢您的澄清、请随时向我提供最新的调查结果。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    经进一步调查后发现、当 iso1540不存在时、SDA 和 SCL 网不具有此步骤。  安装 iso1540后、隔离器会根据其闩锁预防策略、在正常运行过程中添加平点。  感谢您提供调试提示。  其中包含了一些白板屏幕截图、以帮助说明我们认为 iso1540的工作原理。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    感谢您的意见! 我将与我的团队以及未来面临 PCA9306 + ISO1540类似问题的任何电路板分享此信息。

    尽管在信号中执行了这一步骤、但可以肯定地说通信未被破坏吗? 或者你是否不得不诉诸一个备选案文。 解决方案?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们在常规 DV 期间注意到了这一点、需要进一步研究、这不会导致已知问题。  既然我们了解了正在发生的事情、我们就更愿意接受我们所看到的事情、并计划不采取任何行动。  我们相信稍强一点的上拉会减少它在平坦点花费的时间,但目前的持续时间是如此之小,我们没有计划进一步调查。