Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, ISO1540
Thread 中讨论的其他器件: ISO1540
工具与软件:
SDA 和 SCL 信号都有200nS 上升沿阶跃。 为了难以理解这种行为的来源、我们已在该部分中看到文章讨论了下降沿的这种行为、但上升沿是否有类似的已知行为? 下面是该电路的简化原理图、以及显示该步骤的示波器屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Mark、
这是 一个独特的情况- PCA9306是基于开漏的转换器、我不会预计器件会在上升沿引发此步骤。 原理图看起来不错、但我在这里确实有几个问题:
VREF1和 VREF2连接到了什么?
我们是否可以尝试断开负载(在本例中是 ISO 或处理器)以查看阶跃是否由负载引起?
这发生在 I2C 数据中的什么位置? 它是否在 ACK 位或波形中的任何其他位置可见?
我们是否已尝试使用 更强的上拉电阻来实现更快的上升时间(以及数据速率是多少)?
此致、
插孔