This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:AM6442BSEFHAALV - OFC 接口

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385442/dp83869hm-am6442bsefhaalv---ofc-interface

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM6442DP83869、

工具与软件:

  尊敬的 TI 团队:
我们的定制电路板具有一个 OFC SFP 接口以及另一个铜缆端口。 我们可以启动铜缆端口、但不幸的是 SFP 无法启动。 我们已如上所示针对没有自动协商功能的光纤模式调整了 Strap 配置电阻器。 PHY 地址为15。 您能否验证一下压力是否正确? 我们正在使用 SFP 转铜介质转换器(TPLinkMC220L)连接我们的定制电路板 SFP 模块(两侧相同 SFP)。 OFC 是否有任何特定需要考虑的因素?  还随附了原理图 PDF

 e2e.ti.com/.../OFC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    感谢您提交查询并附上原理图。 我不确定我是否完全理解所需的工作模式。 理想模式是什么? 我们是否将869用作光纤到铜缆介质转换器? 您能提供系统的方框图吗?

    如果客户具有寄存器访问权限、我们可以读取一些寄存器以确认 strap 设置和运行模式(寄存器0x6E 和0x1DF)。   有关详细信息、请参阅 DP83869疑难解答指南中的第2.1节"配置正确的运行模式"。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:  

    感谢你的评分

    我们 通过 RGMII 将869与 AM6442 Sitara 处理器相连 。 基本而言、它是光纤(SFP)至铜缆 转换器。   

    如何读取寄存器?  在设计中为 869添加了 JTAG 配置。

    此致、  

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    请参见下面的  测试设置方框图。  

    这些是我们将获取的寄存器值  

    reg:0x6e val:0x00d2
    寄存器:0x1df val:0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    感谢您的方框图、您能否确认 DP83869位于方框图中的哪个端口? 如果是以太网端口2、根据我的理解、根据原理图、您的连接如下所示:

    AM6442 <-RGMII->DP83869HM <-光纤-> SFP 模块

    [报价 userid="583250" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385442/dp83869hm-am6442bsefhaalv---ofc-interface/5298074 #5298074"]reg:0x1df val:0000

    这说明您处于 RGMII 转铜缆模式。 这不是您需要处于的模式、从原理图中、我可以看到铜引脚(TD_P/M_[A..D])悬空。 而是连接了光纤引脚(SIP/SIN 和 SOP/SON)。 应根据所需的速度将您配置为 RGMII 转100Base-FX 或 RGMII 转1000Base-X。

    您可以通过寄存器更改 OPMODE、请尝试使用  数据表中7.4.8节"运行模式的寄存器配置"中的以下脚本。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们已经尝试了除 strap 配置之外的寄存器设置、但在复位命令寄存器后、寄存器0x1df 恢复为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    对0x1DF 执行的寄存器写入未粘滞、或某件东西覆盖该寄存器。 请注意、寄存器0x1DF 是扩展寄存器、请 参阅此常见问题解答以了解更多信息

    此致、

    Alvaro