This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:Sch 审核

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388352/tcan4550-sch-review

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

大家好、我的客户在其项目中使用了 TCAN4550、您能帮助审查 SCH 设计吗?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    我已经查看了原理图、并评论了以下内容:

    - nWKRQ 引脚不应连接到 GND、因为在睡眠模式下它将被驱动至3.6V 电压、这将导致在直接连接到 GND 时产生大电流。  如果要在系统中未使用此引脚、则应将其保持未连接状态。

    - RST 管脚为"高电平有效",正常操作时应保持"低电平"。  此外、RST 引脚被拉至+3.3V、而不是为 VIO 和所有其他数字 IO 信号提供+5V-CAN 电源轨。  我不知道这是否是有意作出的决定。

    -由于内部的5V LDO、VSUP 电源电压需要大于6V。  使用+5V-CAN 电压将过低、器件将保持在欠压保护模式。  VSUP 应连接到+12V 电源轨。

    –SPI 片选引脚(nCS)必须通过其余 SPI 信号连接至处理器。  它必须在 SPI 读取/写入事务开始时从高电平转换到低电平、在数据期间保持低电平、然后在事务结束时从低电平转换到高电平。  如果 nCS 信号未转换、则 SPI 通信将不起作用。  请参阅数据表的 SPI 编程部分。

    -中断引脚(nINT)是一个开漏结构,需要一个上拉电阻器连接到 VIO 电源轨。

    - 建议在 OSC1引脚和晶体之间添加一个串联电阻,以帮助优化电路,实现稳定的性能。  可以使用0欧姆电阻器、并在稍后根据需要将其调整为不同的值。  请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册 (链接)

    -晶体负载电容连接到与器件其他部分不同的接地端。

    此致、

    Jonathan