Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388352/tcan4550-sch-review
器件型号:TCAN4550工具与软件:
大家好、我的客户在其项目中使用了 TCAN4550、您能帮助审查 SCH 设计吗?

BR
京国
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388352/tcan4550-sch-review
器件型号:TCAN4550工具与软件:
大家好、我的客户在其项目中使用了 TCAN4550、您能帮助审查 SCH 设计吗?

BR
京国
尊敬的京国:
我已经查看了原理图、并评论了以下内容:
- nWKRQ 引脚不应连接到 GND、因为在睡眠模式下它将被驱动至3.6V 电压、这将导致在直接连接到 GND 时产生大电流。 如果要在系统中未使用此引脚、则应将其保持未连接状态。
- RST 管脚为"高电平有效",正常操作时应保持"低电平"。 此外、RST 引脚被拉至+3.3V、而不是为 VIO 和所有其他数字 IO 信号提供+5V-CAN 电源轨。 我不知道这是否是有意作出的决定。
-由于内部的5V LDO、VSUP 电源电压需要大于6V。 使用+5V-CAN 电压将过低、器件将保持在欠压保护模式。 VSUP 应连接到+12V 电源轨。
–SPI 片选引脚(nCS)必须通过其余 SPI 信号连接至处理器。 它必须在 SPI 读取/写入事务开始时从高电平转换到低电平、在数据期间保持低电平、然后在事务结束时从低电平转换到高电平。 如果 nCS 信号未转换、则 SPI 通信将不起作用。 请参阅数据表的 SPI 编程部分。
-中断引脚(nINT)是一个开漏结构,需要一个上拉电阻器连接到 VIO 电源轨。
- 建议在 OSC1引脚和晶体之间添加一个串联电阻,以帮助优化电路,实现稳定的性能。 可以使用0欧姆电阻器、并在稍后根据需要将其调整为不同的值。 请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册 (链接)
-晶体负载电容连接到与器件其他部分不同的接地端。
此致、
Jonathan