请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN4550
工具与软件:
您好!
我想知道具有 SPI 输出的传感器(例如加速计)是否可以直接与 TCAN4550-Q1连接以将 SPI 转换为 CAN、或者是否需要额外的微控制器
谢谢。此致、
Ranjith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想知道具有 SPI 输出的传感器(例如加速计)是否可以直接与 TCAN4550-Q1连接以将 SPI 转换为 CAN、或者是否需要额外的微控制器
谢谢。此致、
Ranjith