This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN SPI 输出传感器可直接连接到 TCAN4550-Q1以获得 CAN 输出

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387863/tcan4550-q1-can-spi-output-sensor-be-directly-interfaced-to-tcan4550-q1-to-get-can-output

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

工具与软件:

您好!

我想知道具有 SPI 输出的传感器(例如加速计)是否可以直接与 TCAN4550-Q1连接以将 SPI 转换为 CAN、或者是否需要额外的微控制器

谢谢。此致、

Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    虽然我不知道关于传感器输出的任何具体信息、但我认为这不可能实现、TCAN4550会自动根据来自传感器输出的数据流创建 CAN 消息。

    有关如何创建 CAN 消息的更多信息、建议查看以下文档。

    TCAN45xx 软件用户指南 (链接)

    Bosch 的功能 MCAN 用户手册 (链接)

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我有点困惑,你是不是说这是不可能和 TCAN4550不会创建来自 SPI 输出传感器的 CAN 消息.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    很抱歉、您会发现混淆和拼写错误。  TCAN4550t 不会从来自传感器的原始 SPI 数据中创建 CAN 消息。  它需要 MCU 将传感器数据格式化为所需的 CAN 消息格式。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!