This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:建议的上电序列

Guru**** 2677365 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388253/tcan1044a-q1-recommended-power-on-sequence

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我 在数据表上找不到上电序列。

您能提供建议的通电顺序吗?   

示例:这些引脚之间的上电序列: VCC、VIO、STB、TXD/RXD  

谢谢你。

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    TCAN1044A-Q1没有特定的上电顺序。 该器件将保持在受保护模式、直到 VCC 和 VIO 正确供电至高于其欠压阈值。 正确为电压轨供电后、STB 引脚会控制器件是否处于待机模式与正常模式、而一旦器件处于正常模式、就可以使用 TXD 和 RXD 引脚。  

    所有这些信息都可以在数据表第18页和第19页找到。 如需更多说明、请参考。

    此致、

    Eric Hackett