Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048, DS90LV011A, SN65LVDT14, SN65LVDS31, DSLVDS1047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDT14 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS31、 DSLVDS1047、DSLVDS1048 、DS90LV011A
工具与软件:
您好!
是否有其他方法可以将 SPI 接口转换为 LVDS、然后在另一个 PCB 上转换回 SPI。
使用双 SPI、并具有两个片选信号。
->SN65LVDT14和41可以工作。
->SN65LVDS31和33也可以工作(只有4路发射器/接收器)
有更便宜的解决方案吗?
此致 Reiner