This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:LVDS 串行外设接口(SPI)

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048, DS90LV011A, SN65LVDT14, SN65LVDS31, DSLVDS1047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391978/sn65lvdt14-spi-over-lvds

器件型号:SN65LVDT14
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS31DSLVDS1047、DSLVDS1048 、DS90LV011A

工具与软件:

您好!
是否有其他方法可以将 SPI 接口转换为 LVDS、然后在另一个 PCB 上转换回 SPI。
使用双 SPI、并具有两个片选信号。  

->SN65LVDT14和41可以工作。

->SN65LVDS31和33也可以工作(只有4路发射器/接收器)

有更便宜的解决方案吗?

此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同一方向的四个信号、最具成本效益的器件是 DSLVDS1047和 DSLVDS1048。

    (您需要的信号是否超过四个?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reiner:

    以下是基于 LVDS 的 SPI 的 TI 参考设计(TID-060017)。

    它使用 LVDS 器件 SN65LVDS31/33。

    使用 TIDA 工具、您可以通过#060017: TI 参考设计库来搜索参考设计

    用户指南: 通过 LVDS 接口传输 SPI 参考设计

    为了降低成本、您可以考虑使用单通道驱动器/接收器设备、例如 DS90LV011A/12A。  

    缺点是这会增加 BOM IC 数量。

    谢谢您、Amy