This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:上电前、VDDIO 或/和 AVD 超过0.3V 时的行为

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390342/dp83822i-behavior-when-vddio-or-and-avd-exceed-0-3v-before-powering-up

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我来确认在以下条件下会发生哪种行为。

* VDDIO 和/或 AVD 在上电前超过0.3V (实际上大约0.8V)。

我知道您在数据表中描述了以下注意事项。

"在电源斜升之前、AVD 和 VDDIO 电位不得超过0.3V。"

然而、客户注意到 AVD 和/或 VDDIO 可能会超过0.3V (取决于外部电路)。
当然,他们会尝试修复它,但我们想知道将发生什么类型的行为。
例如、这是否会影响链路脉冲的输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据第7.6节、此限制是由于避免错误检测 VDDIO 的最佳实践。 这可以通过检查寄存器0x421来进行交叉验证、以确保 PHY 准确捕获适当的电压并处于相应的模式。 如果有任何偏差、用户可以使用寄存器0x41F 进行调整。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome-San、

    感谢您的答复。
    >根据第7.6节,这一限制是为了避免错误检测 VDDIO 的最佳做法。 这可以通过检查寄存器0x421进行交叉验证、以确保 PHY 准确捕获适当的电压并处于相应的模式。 如果有任何偏差、用户可以使用寄存器0x41F 进行调整。
    我懂了。 但是、我想让大家确认的是、在上电之前、当 VDDIO 和/或 AVD 超过0.3V 时会发生什么行为。
    您能对此发表评论吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、此行为的信号灯迹象很明显是 PHY 未连接。 客户在其设计中看到过这一点吗?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >通常情况下、此行为的信号是 PHY 未连接。 客户在其设计中看到过这一点吗?
    是的、他们发现了链路建立问题。
    观察到链路建立问题后、调查了此问题的根本原因、然后发现 FLP (快速链路脉冲)与正常行为不同(正常行为意味着观察到正确链路建立)。
    这似乎是链路建立问题的根本原因、但它们无法连接到任何东西、这就是出现这种情况的原因。
    您能解释一下"VDDIO 和/或 AVD 在上电前超过0.3V "和"链路建立问题"之间的关系吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果违反此规格、PHY 可能无法检测到正确的 VDDA 和/或 VDDIO 电平。 这将导致 PHY 上的错误行为、包括链路问题。

    如果客户发现此问题、他们能否检查寄存器0x41F 和0x421?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我懂了。 此外、我将询问客户在发现链路建立问题时可以得到什么寄存器值。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >如果客户发现此问题、他们是否可以检查注册表0x41F 和0x421?
    对于链接问题和正常行为的情况、我的客户都向我们发送了寄存器值。

    1、正常行为的情况
    寄存器0x41F:0x0000 (在"链接前"和"链接后"观察到相同的值。)
    寄存器0x421:0x7849 (上链之前)-> 0x786d (上链之后)

    2、链接问题的情况
    寄存器0x41F:0x0000
    寄存器0x421:0x7849

    你认为这个结果是什么?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户能否确认他们使用扩展寄存器访问来根据数据表和本 常见问题解答读取这些寄存器

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我确认我的理解是否正确。

    *您希望我们确认的是、客户需要再次按照以下常见问题解答来访问地址0x41F 和地址0x421。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271487/faq-extended-register-space-access-for-ethernet-phys?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A526529
    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。 我担心共享的寄存器日志由于不合适的寄存器访问而无效、并想仔细检查客户是否遵循了此4步寄存器读取过程。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求客户遵循您建议的方法。 我得到了以下结果。

    1、 链接问题的情况
    寄存器0x41F:0x0000
    寄存器0x421:0x0000


    2.正常行为的情况
    寄存器0x41F:0x0000
    寄存器0x421:0x0007 (这里显示了预期电压)

    然后、让我确认我的以下理解是"正确"还是"不正确"。

    *  
    1."这会导致 PHY 出现错误行为、其中可能包括链路问题。"
      上述链路问题之一会导致与正常(建立链路)行为相比链路脉冲输出异常。
    2.如果高于我的理解是正确的、则此链路脉冲问题会导致至少"在电源斜升之前 AVD 和 VDDIO 超过0.3V"。
      换言之、只要客户在数据表中描述的建议环境/建议运行条件下运行、就不会出现此问题。

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种理解似乎是正确的。

    此致、

    Gerome.