Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我是深圳 FAE Evan、 我的客户使用 TCA9517A 作为系统 SOC I2C 端口和外部 HDMI I2C 端口之间的缓冲器、如以下原理图所示。 A 侧连接到外部 HDMI 端口、B 侧连接到内部系统 SOC I2C。 问题是、HDMI 认证的一个测试项是端口输入电容(应低于50pF@100kHz I2C 信号)。 输入电容 Ci 可在数据表13pF 中找到、我需要知道如何测量该参数、何时启用 IC? 当 IC 启用时、SCLB 和 SDAB 之后的电路是否对 HDMI1_SCL_IN 和 HDMI1_SDA_IN 处的总输入电容产生影响? 如果 TCA9517A 无法消除后级电路电容的影响、建议在此处使用哪种器件?