This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517A 如何影响端口输入电容

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391633/tca9517a-how-tca9517a-influence-the-port-input-capacitance

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户使用 TCA9517A 作为系统 SOC I2C 端口和外部 HDMI I2C 端口之间的缓冲器、如以下原理图所示。 A 侧连接到外部 HDMI 端口、B 侧连接到内部系统 SOC I2C。 问题是、HDMI 认证的一个测试项是端口输入电容(应低于50pF@100kHz I2C 信号)。 输入电容 Ci 可在数据表13pF 中找到、我需要知道如何测量该参数、何时启用 IC? 当 IC 启用时、SCLB 和 SDAB 之后的电路是否对 HDMI1_SCL_IN 和 HDMI1_SDA_IN 处的总输入电容产生影响? 如果 TCA9517A 无法消除后级电路电容的影响、建议在此处使用哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    每个器件的每个引脚都有一定的电容。 这是设计使然、而非测量使然。 它的设计包含指定电容的寄生效应和总集总总和、并且始终存在引脚或总线。  

    如果对于客户设计而言太大、请阐明可以接受的目标引脚电容以进行额外推荐、因为它不能是0 pF、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    那么、启用或禁用状态会改变 SDAA 和 SCLA 上的电容吗?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    遗憾的是、不可以 谢谢、EN 引脚在启用或禁用时本身具有其指定的电容、SDAA 和 SCLA 具有其自身的独立电容。

    此致、

    Michael。