This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:使用低于建议的 VIH 最小电压电平

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393014/tca6424a-using-lower-than-recommended-vih-minimum-voltage-level

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

如果 VCCP 是5V、但我们意外地使用了3.3V 作为 VIH 输入电压(ADDR 引脚)、这是否会在运行期间导致任何问题?  根据数据表、建议的 VIH 最小电压为3.5V。 目前、I/O 扩展器工作正常、但将来是否会有地址设置不正确的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际的开关阈值将接近 VCC /2、但不能保证这会起作用。 另请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宜兴、

    您使用问题的最后一句半回答了您的问题。  

    [quote userid="616710" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393014/tca6424a-using-lower-than-recommended-vih-minimum-voltage-level。 目前、I/O 扩展器运行正常、但将来是否会出现地址设置不正确的问题?[/QUOT]

    当 VCCP = 5V 时、ADDR 引脚的3.3V 输入电压不能保证处于逻辑高电平。  

    ADDR 以 VCCP 引脚为基准。 为了保证一个符合数据表的逻辑高电平输入电压、这意味着 VIH = VCCP = 3.5V 的70%。  

    ADDR 上的3.3V 输入电压可能有效、但不能根据数据表的电气特性保证始终工作。  

    正如 Clemens 所说的,没有保证,特别是如果你使用多个 TCA6424A。 TI 必须为许多器件定义电气参数的边界、而不仅仅是1。  

    此致、

    Tyler