This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:应用规格确认

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392546/tcan1145-q1-application-specification-confirmation

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

我们需要确认 TCAN1145是否支持以下应用规格。 如果 TCAN1145不支持、请告知我们是否还有其他 IC 型号可以提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    TCAN1145可支持上述所有规格。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    我在数据表中找不到任何相关信息。 能否提供更多说明或任何文档来支持这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    总线故障管理是一种与系统级相关的规范、与单个收发器没有太大的关系。 ISO 11898定义的 CAN 物理层设计为与多个节点配合使用、并且仍然可以与丢失的非端接节点正常通信。  根据 ISO 11898、应避免在节点上放置端接、因为如果节点与总线断开连接、总线会失去端接。 但是、仍然可以仅与一个断开的终端节点通信。  有关这方面的更多信息、请参阅下面的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/ta /ssztb40/ssztb40/ssztb40.pdf

    引脚 FMA 中介绍了开路和短路故障:

    https://www.ti.com/lit/fs/slla530/slla530.pdf

    此致、

    Sean