请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
我们需要确认 TCAN1145是否支持以下应用规格。 如果 TCAN1145不支持、请告知我们是否还有其他 IC 型号可以提供。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们需要确认 TCAN1145是否支持以下应用规格。 如果 TCAN1145不支持、请告知我们是否还有其他 IC 型号可以提供。
嗨、Sky、
总线故障管理是一种与系统级相关的规范、与单个收发器没有太大的关系。 ISO 11898定义的 CAN 物理层设计为与多个节点配合使用、并且仍然可以与丢失的非端接节点正常通信。 根据 ISO 11898、应避免在节点上放置端接、因为如果节点与总线断开连接、总线会失去端接。 但是、仍然可以仅与一个断开的终端节点通信。 有关这方面的更多信息、请参阅下面的应用手册:
https://www.ti.com/lit/ta /ssztb40/ssztb40/ssztb40.pdf
引脚 FMA 中介绍了开路和短路故障:
https://www.ti.com/lit/fs/slla530/slla530.pdf
此致、
Sean