工具与软件:
现在我们有一个项目想使用928输出图形图像、但在配置相关的寄存器928至 MCU 之后没有图像。 我们需要的显示参数如下:
我们为928通过 MCU 配置的寄存器列表 如下所示(根据 SNLA132);
#define PGIA 0X66//!<间接地址寄存器
#define PGID 0x67//!<间接数据寄存器
(0X010X06);
(0X02、0XF0);
(0X1c、0x03);
(PGIA、0x03);
(PGID、0x05);
(PGIA、0x07);
(PGID、0x56);
(PGIA、0x08);
(PGID、0x03);
(PGIA、0x09);
(PGID、0x1E);
(PGIA、0x04);
(PGID、0xE8);
(PGIA、0x05);
(PGID、0xD3);
(PGIA、0x06);
(PGID、0x20);
(PGIA、0x0C);
(PGID、0x48);
(PGIA、0x0D);
(PGID、0x09);
(PGIA、0x0A);
(PGID、0x06);
(PGIA、0x0B);
(PGID、0x01);
(PGIA、0x0E);
(PGID、0x03);
(0x65、0x04);
(0x39、0x02);
(0x64、0x41);
I2C 通信正常,配置后,模式在实际中不显示,测试 PLCK 仅超过27MHz , VS 仅为53Hz,但 HFP, HBP 和 HSW, VSW 波形与我们设置的参数相同,请帮助检查是否有我们遗漏的配置或任何建议。