This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:928输出模式、不使用 FPD 链路电缆

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391509/ds90ub928q-q1-928-output-pattern-without-fpd-link-cable

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

现在我们有一个项目想使用928输出图形图像、但在配置相关的寄存器928至 MCU 之后没有图像。  我们需要的显示参数如下:

我们为928通过 MCU 配置的寄存器列表 如下所示(根据 SNLA132);

#define PGIA 0X66//!<间接地址寄存器
#define PGID 0x67//!<间接数据寄存器

(0X010X06);
(0X02、0XF0);
(0X1c、0x03);
(PGIA、0x03);
(PGID、0x05);
(PGIA、0x07);
(PGID、0x56);
(PGIA、0x08);
(PGID、0x03);
(PGIA、0x09);
(PGID、0x1E);
(PGIA、0x04);
(PGID、0xE8);
(PGIA、0x05);
(PGID、0xD3);
(PGIA、0x06);
(PGID、0x20);
(PGIA、0x0C);
(PGID、0x48);
(PGIA、0x0D);
(PGID、0x09);
(PGIA、0x0A);
(PGID、0x06);
(PGIA、0x0B);
(PGID、0x01);
(PGIA、0x0E);
(PGID、0x03);
(0x65、0x04);
(0x39、0x02);
(0x64、0x41);


I2C 通信正常,配置后,模式在实际中不显示,测试 PLCK 仅超过27MHz , VS 仅为53Hz,但 HFP, HBP 和 HSW, VSW 波形与我们设置的参数相同,请帮助检查是否有我们遗漏的配置或任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我们针对928 (通过 MCU)配置的寄存器列表如下所示(根据 SNLA132)

    您将根据 SNLA132的哪个部分来设置寄存器配置?

    [报价 userid="520946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391509/ds90ub928q-q1-928-output-pattern-without-fpd-link-cable ]配置后、实际不会显示模式、测试 PLCK 仅高于27MHz、VS 仅为53Hz。但是、HFP、HBP 和 HSW、VSW 波形与我们设置的参数相同

    您能解释一下"测试 PCLK 只比27MHz 多"的意思吗? 您是说 PCLK 始终作为27MHz 进行输出? 还是始终略大于27MHz?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我们根据 SNLA132的第4.3节配置了寄存器。

    2、始终略大于27MHz、、但我们需要31.5MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用我们的配置在928的 EVM 上运行、以验证是否可以生成符合我们31.5MHz 要求的图形、或者帮助检查我们的配置是否正确? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我正在努力收集必要的硬件来启动928 EVM 设置、与此同时、我想证实该应用手册中提及的哪一部分。

    此外、在我着手启动工作台上 关于上述登记表的问题、下面列出了一些后续问题。  请注意、 以上注释中未明确提及的任何行乍看起来都是正确的。

    • 第3行:这是回读的寄存器转储还是寄存器写入列表? 如果是寄存器写入列表、为什么要写入0x1C? 该寄存器仅包含只读状态位。
    • 第5行:应用手册将0x06写入 PGID、但此配置将0x05写入 PGID。  当前配置会将频率设置为40MHz、但将0x06写入该寄存器会将频率设置为33MHz、这更接近所需的频率。
    • 第27行:确认需要"负"水平和垂直同步宽度。  

    右侧的主要关注领域与第5行相关-时钟分频器似乎设置得太高。  您是否能够将第4行和第5行更改为下面的以下行?  这将设置时钟分频器、从而将频率设置为更接近所需的 PCLK。 请尝试此操作、如果可以解决问题、请告诉我。

    第4行:(PGIA、0x03);
    第5行:(PGID、 0x0 6. );

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行5928的内部时钟是160MHz、我们把它设置为0x05、然后时钟是32MHz、我们也变成了 0x06、也没有显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试如下:
    如果该值设置为0x05、则测试 CLK 输出的范围为27MHz 至28MHz。
    如果该值设置为0x06、则测试 CLK 输出的范围为33MHz 至34MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价 userid="520946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391509/ds90ub928q-q1-928-output-pattern-without-fpd-link-cable/5326828 #5326828"]如果该值设置为0x05、则测试 CLK 输出范围为27MHz 至28MHz。
    如果该值设置为0x06、则测试 CLK 输出范围为33MHz 至34MHz。[/QUOT]

    我将需要进一步了解这些结果。 与此同时、您是否可以尝试 SNLA132应用手册"第4.2节-内部默认时序配置"中建议的编程? 这将有助于确定问题是否与正在编程的自定义分辨率有关。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您是否能够尝试交换同步极性? 目前、负同步极性用于 HS 和 VS。请尝试使用以下编程将极性翻转为正、并查看这是否会带来模式:

    (PGIA、0x0E);
    (PGID、0x00);

    此致!

    Nikolas