This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:关于 MDI 端子和 RJ45端子的布线

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392366/dp83867ergz-s-evm-about-wiring-of-mdi-terminal-and-rj45-terminal

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867E

工具与软件:

感谢你的帮助。

请建议我如何连接此评估板的 MDI 端子和 RJ45端子。

RJ45引脚分配(T568B 标准)
1.引脚1 (TX_D1+):白色橙色
2.引脚2 (TX_D1-):橙色
3.引脚3 (TX_D2+):白色-绿色
4.引脚4 (TX_D3+):蓝色
5.引脚5 (TX_D3-):白色-蓝色
6.引脚6 (TX_D2-):绿色
7.引脚7 (TX_D4+):白色
8.引脚8 (TX_D4-):棕色

DP83867E MDI 端子
1.管脚1:TD_A_P:对1的正信号
2.管脚2:TD_A_N:对1的负信号
3.引脚4:TD_B_P:对2的正信号
4.管脚5:TD_B_N:对2的负信号
5.引脚7:TD_C_P:对3的正信号
6.引脚8:TD_C_N:对3的负信号
7.引脚10:TD_D_P:对4的正信号
8. pin11:td_d_n:对4的负信号

T568B 标准连接示例
RJ45引脚1 (TX_D1+):DP83867E 的引脚1 TD_A_P
RJ45引脚2 (TX_D1-):DP83867E 的引脚2 TD_A_N
RJ45引脚3 (TX_D2+):DP83867E 的引脚4 TD_B_P
RJ45引脚6 (TX_D2-):DP83867E 的引脚5 TD_B_N
5. RJ45引脚4 (TX_D3+):DP83867E 的引脚7 TD_C_P
6. RJ45引脚5 (TX_D3-):DP83867E 的引脚8 TD_C_N  
RJ45引脚7 (TX_D4+):DP83867E 的引脚10 TD_P  
RJ45引脚8 (TX_D4-):DP83867E 的引脚11 TD_D  

评估板连接
RJ45引脚1 (TX_D1+):DP83867E 的引脚1 TD_P  
RJ45引脚2 (TX_D1-):DP83867E 的引脚2 TD_D_N  
RJ45引脚3 (TX_D2+):DP83867E 的引脚4 TD_C_P  
RJ45引脚6 (TX_D2-):DP83867E 的引脚5 TD_C_N  
5. RJ45引脚4 (TX_D3+):DP83867E 的引脚7 TD_B_P
6. RJ45引脚5 (TX_D3-):DP83867E 的引脚8 TD_B_N
RJ45引脚7 (TX_D4+):DP83867E 的引脚10 TD_A_P
RJ45引脚8 (TX_D4-):DP83867E 的引脚11 TD_A_N

评估板的 MDI 对信号布线似乎与 T568B 标准的标准连接示例不同、但在实际设计中是否应考虑该对布线?

如果可能、我想根据 T568B 标准进行连接、以确保设计一致性、但是否存在任何问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知,T568B 正在将您的 A 对和 B 对穿过,而不接触 C 对和 D 对。电缆 T568B 的两侧是不是不匹配? 或许图表会有所帮助。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的答复。

    具体而言、我担心数据表中的 EVM 接线图和接线图会有所不同、如下图所示。

        图1 EVM 绕线图

    图2数据表扭曲图

    为了保持设计的一致性(T568B 接线!)、除非出现问题、我想使用数据表上的接线、但我想知道是否有特殊原因使用 EVM 接线。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 EVM 的机械限制导致的。 如果您注意到、RJ-45的配对将被翻转、具体取决于 RJ-45是安装在与 PHY 相同的平面还是相对的平面上。 PHY 具有一个巧妙的功能、可以抵消这种镜像模式、这种模式将在其头上翻转 MDI 对 A-D。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的确认和回复。

    我知道这是 EVM 的机械限制导致的。

    只要能够确认没有特殊的电气含义、就没有问题。 谢谢你。

    我认为有很大的可能性、我们在接线设计阶段也会参考 EVM。

    这很有帮助。

    非常感谢。