This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:查找10/100Base-TX PHY

Guru**** 2928340 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83822I, DP83825I, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392373/dp83822i-looking-for-10-100base-tx-phy

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83825I、DP83849I DP83TD510E

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找10/100Base-TX PHY。
如果可能、它们需要1端口、2电位器或4端口、工作温度范围为 Ta =-20oC 至+85oC。
它们的用法如下。
#1:在 FPGA 中实施10/100 MAC 以适应环境。 (正常使用)
#2:10Mbase-T1L PHY 具有固定的10Mbps 背对背连接。 (用作中继器)

他们目前正在考虑使用 DP83822i、DP83825i 和 DP83849i。 这些器件满足他们的要求吗?
TI 是否有任何其他推荐的 PHY 来满足其要求?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是在寻找100Base-TX/10Base-Te PHY 还是10Base-T1L PHY? 我们有分立式 PHY、支持产品系列中的通信、例如适用于 Tx 的 DP8382x 系列和适用于 T1L 的 DP83TD510。 您能否提供他们想要的连接方案的方框图?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    下面附上了它们的方框图。
    请让他们知道 TI 的最佳方案。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    我没有看到图表。 请重新发送吗?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    很抱歉、我忘了附上它。
    e2e.ti.com/.../10_5F00_100PHY.pptx

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    关于该图、DP8382x 系列(DP83822、DP83825、DP83826)似乎能够帮助满足 Tx 需求、而 DP83TD510E 将能够处理 T1L。 请注意、82x 系列是多速度的、因此整个通信需要以10Mbps 的速率运行。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    您是否打算同时使用  DP8382x 系列和 DP83TD510E 来满足他们的要求?
    请问您可以展示使用 TI 器件的方框图吗?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    是的、它将能够实现。 根据您的图、黄色 PHY 可以是 DP8382x 系列之一。 DP83TD510E 是我们唯一的 T1L PHY、因此它是中的默认设置。  

    我们有双 Phy 来满足 double by one 约束 DP83849、但它是一个旧器件、并且支持受到限制。 对于中继器应用、我通常会看到使用 RX_DV 而非 CRS_DV 来实现此目的。 似乎此器件确实将它们分开、但客户需要自行评估。

    此致、

    Gerome.