主题中讨论的其他器件: DP83825I、DP83849I 、 DP83TD510E
工具与软件:
您好!
我的客户正在寻找10/100Base-TX PHY。
如果可能、它们需要1端口、2电位器或4端口、工作温度范围为 Ta =-20oC 至+85oC。
它们的用法如下。
#1:在 FPGA 中实施10/100 MAC 以适应环境。 (正常使用)
#2:10Mbase-T1L PHY 具有固定的10Mbps 背对背连接。 (用作中继器)
他们目前正在考虑使用 DP83822i、DP83825i 和 DP83849i。 这些器件满足他们的要求吗?
TI 是否有任何其他推荐的 PHY 来满足其要求?
此致、
K.. 平野