This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:IBIS 或 S 参数

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB522P, HD3SS3220, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354637/hd3ss3212-ibis-or-s-parameter

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TUSB522PHD3SS3220TMUXHS4212TUSB322

您好!

您能否提供 用于 Hyperlynx 仿真的 HD3SS3212 IBIS 模型?  

我已经从 TI 网站下载了 S 参数文件。 如何为多路复用器的 A1+/-到 C1+/-引脚选择端口、我选择了 A1+作为端口1、C1+作为端口3、A1-作为端口2、C1-作为端口4、这是正确的连接方式吗?

但我的波形仍然不好。

如果您提供了将会更有帮助的 IBIS 模型。

BR、

Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    [报价 userid="596515" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354637/hd3ss3212-ibis-or-s-parameter 您能提供 适用于 Hyperlynx 仿真的 HD3SS3212的 IBIS 模型吗?  [报价]

    对于该器件、我们没有 IBIS 模型。 我们通常使用 S 参数来仿真我们的多路复用器器件性能。

    我自行设置了 S 参数、并且您具有正确的端口配置(端口1/2 = A+/-、端口3/4 = C+/-)。 您具体要查看哪个波形?

    例如、该波形 S [4、2]显示了 C-和 A-之间的插入损耗。 这是您参考的波形吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复、

    是的、您展示的插入损耗也是我指的损耗。

    我在 Hyperlynx 中对 LineSim 使用相同的端口、我的 USB 波形看起来不像下面那样好。

    您能在这方面帮助我吗? 如果我仅使用驱动器而不使用多路复用器、那么我的波形在 USB 眼图模式范围内。

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您是否正在使用 Keysight ADS 来模拟您的系统?

    如果可以、您可以将仿真设置存档并将文件发送给我吗? 我想看看在仿真中实现我们的 MUX 是否存在任何问题。

    如果您想私下共享此文件、可接受我的友情请求、并通过 E2E 直接向我发送文件信息。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我不使用 Keysight ADS 进行仿真、而是使用 Hyperlynx SI/PI 工具对我的 PCB 设计的 Line 和 Boardsim 进行仿真。

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    感谢您的耐心。 我在 Keysight ADS 中重新创建了您的设置以尝试并重现 问题:

    当我运行仿真时、我得到了以下眼图:

    我在 ADS 上看到的眼图看上去比之前看到的眼图要好。 我们仅使用 ADS 进行模拟、因此我不确定 Hyperlynx 是否以某种方式干扰了 s 参数文件。

    我进行的仿真设置是否准确地反映了您的系统、只是为了确认吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢更新仿真结果、您的设置将准确反映我的设置。 没有区别。

    您能否分享 USB 的 RX_Generic.ibs 模型、我会尝试使用并模拟结果?

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    以下是该部分的.ibs 模式:

    e2e.ti.com/.../RX_5F00_generic.ibs

    我的仿真基于 TUSB522P 的 IBIS 模型。 该模型包含 RX_GENERIC.ibs 和 TX_GENERIC.ibs 文件。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane、  

    让我运行仿真、并为您提供 s 参数的更新。

    BR、

    Rajesh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rajesh

    我将保持该主题处于打开状态、以便进行任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我在 Hyperlynx 中尝试了您的配置、但无法看到结果。

    如果我在 Hyperlynx touchstone 中运行 S 参数、以下结果如下:

    如果我使用与上述 touchstone 配置相同的配置、以下为结果:

    如果在没有 HD3SS MUX 的情况下运行、则仅模拟驱动器、结果如下:

    您能在这个问题上帮助我吗?

    BR、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    让我看看我能否获得 Hyperlynx 并重新生成问题。 我的目标是在下周早些时候发布最新消息。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我一直没有得到 Hyperlynx 自己,但我有几个问题, 以获得更好的想法这个问题。

    1.您是否能够使用 TI.com 上的任何其他 MUX S 参数运行此仿真? 以下是您可以尝试的几个产品:

    - HD3SS3220: e2e.ti.com/.../HD3SS3220_2D00_TX_2D00_to_2D00_TX2.s4p 自述文件: e2e.ti.com/.../model_5F00_readme.txt 

    - TMUXHS4212: e2e.ti.com/.../TMUXHS4212.s4p 自述文件: e2e.ti.com/.../4370.Readme.txt

    2.您是否尝试过更改端口配置?  

    -您似乎有正确的配置,但它 可能是一个好主意,尝试其他端口设置来查看是否一个工作.

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    "对不起,我不能接受。"

    让我在仿真中尝试其他 s 参数、并获取最新结果。

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rajesh

    我将打开该主题、以便进行任何更新。  

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我已尝试对 HD3SS3220:HD3SS3220-TX-TO-TX2.s4p s 参数进行仿真、我能够看到结果、不会出现以下任何问题。

    您能告诉我如何使用 HD3SS3212 s 参数文件进行仿真吗?

    我们为什么需要在 MUX 引脚下方具有接地间隙?

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好:

      Shane 已离职 两周、我将帮助解决此问题。

      您的意思是可以使用  HD3SS3220 S4P 文件进行仿真、但 HD33SS3212存在问题吗? 实际上、这两个器件是同一个多路复用器。

      对于  MUX 引脚下的接地间隙、由于引脚焊盘宽度和布线宽度不匹配、因此 接地间隙或空隙用于 更大限度地减小焊盘和布线之间的不连续性。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复、

    但我已使用  HD33SS3212尝试了端口配置的所有可能组合、仍然无法从 S 参数文件获取信号。 当我尝试使用 HD3SS3220 S4P 文件时、我得到了上面提到的波形。

    您能否为 HD33SS3212提供最新的 S 参数文件、因为我需要仅使用确切的部件 s 参数来记录仿真结果、以便验证信号。

    BR、  

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUX 从 A 到 B 和从 A 到 C 的内长度是多少? 这将有助于在我的 PCB 布局中进行长度匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spinidhi:

          这是 TI.com 中 S4P 数据的模型、其中插入损耗为 S13和 S24、但数据看起来与数据表规格不匹配。

      我和我们的验证工程师交谈过,我被告知 S4P 模型是由我们的20GHz VNA 采用的,而这个 VNA 没有良好的去嵌入性能。

     我们可能需要重新采用50GHz VNA。

     关于长度匹配,芯片内基板长度的差异可以忽略不计,我们从未听说过该器件的长度匹配问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spinidhi:

      请接受我的友谊请求,以便我可以发送新的 S4P 模式给您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复、

    已接受您的请求。

    BR、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 S4P 型号的消息框。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果我模拟下面的 USB、就是仿真结果在差分对的任一引脚上的样子、  

    信号要么高于原点、要么低于原点。 您能帮我更正一下吗?  

    我使用串联的交流耦合电容器。

    BR、

    Rajesh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否获得了正确的端口?

    端口1和3是差分端口1、端口2和4是差分端口2。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我得到了正确的端口、眼图张开度看起来不错、但偏移就是我们需要确定的。 上述波形仅为差分形式、但位于差分对的2个引脚上

    BR、

    Rajesh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HD3SS3220的仿真结果似乎正确无误、HD3SS3212的仿真设置有何差异?

    实际上、 HD3SS3220是 HD3SS3212 + TUSB322

    好的

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要使用交流耦合电容器、我可以看到 直流偏置点的转变、如何纠正该转变?

    在上面的仿真结果中、您可以在2个点看到1个差分对仿真、正极或负极侧存在偏移。 如何纠正它?

    BR、

    Rajesh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是单端 P 和 N 信号。  差分 输出应仅为 一个信号。

    您是否 与 HD3SS3220进行了比较?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    我找到了解决方案、需要在 Hyperlynx 中启用一项设置、以使串联连接的交流耦合电容器在仿真之前稳定下来。

    以下是我设计的波形:

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它可以正常工作、为什么它没有 在0伏交叉?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些偏移、正在努力解决。 如果需要任何帮助、我们会联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我将关闭此 TT、 如果需要、您可以重新打开。 另外、请 按下 Resolved (已解决)按钮。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在 HD3SS3212数据表中、提到的差分对内偏移为6ps、该值是否等于6ps/in 或6ps/m? 根据 USB 标准、偏斜为15ps/m

    这种偏斜是否同时添加了 HD3SS3220和 HD3SS3212 IC S 参数文件?

    如果未提供、您能否提供带偏斜详细信息的更新版本?

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

         偏斜数据是绝对数据、 单位为 ps、  

    S 参数应包含 偏斜数据。 请参见随附的示例。

    查看 C 列进行计算。 群延迟为相位增量/频率。 您需要观察单位、在此示例中、相位以度为单位。

    e2e.ti.com/.../group_2D00_delay_2D00_example.xlsx

    好的

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212是否符合针对 USB 认证的 USB 标准?

    BR、

    Rajesh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已用于许多 USB3 Gen2项目。

    好的

    Brian