工具与软件:
大家好、TI 支持团队:
我正在从事 DP83867E 项目。 它假设工作10M/100M/1G 形式-40'C 到+105'C
这是我的问题。。
我的 电路板 以3链接速度在-40°C 至+85°C 的形式工作。 但是、它以90'C 的速度在10M 的速度下断开链路。
如果连接速度切换到100M 或1G、将再次建立链路。 是的、温度保持在90°C
在链接速度为10M 时、温度从90'C 冷却到80'C、它将在84'C (可能为85'C)时恢复链接。
您能 帮助我识别错误吗?
Gary