This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 工作温度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394878/dp83867e-dp83867e-operating-temperature

器件型号:DP83867E

工具与软件:

大家好、TI 支持团队:

我正在从事 DP83867E 项目。 它假设工作10M/100M/1G 形式-40'C 到+105'C

这是我的问题。。

我的 电路板 以3链接速度在-40°C 至+85°C 的形式工作。 但是、它以90'C 的速度在10M 的速度下断开链路。

如果连接速度切换到100M 或1G、将再次建立链路。 是的、温度保持在90°C

 在链接速度为10M 时、温度从90'C 冷却到80'C、它将在84'C (可能为85'C)时恢复链接。

您能 帮助我识别错误吗?  

 

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您分享这些信息。 以下是我想确认的一些问题:

    • 我可以问您在执行温度测试时链路伙伴是什么吗?
    • 执行温度测试时、DUT 和链路伙伴是否都进入热像仪中?
    • 如果可能、您是否能够将链路伙伴切换到 DP83867E 并查看此问题是否仍然存在?
    • 只是想知道、是否能够在加热测试之前和加热测试之后读取寄存器状态?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hillman、

    感谢您的答复。

    我使用 MT-1000A 作为  温度测试的链接伙伴。  有关 MT*-1000A 的详细信息  、请访问 www.anritsu.com/.../mt1000a

    仅限加热外倾角内的 DUT。

    我 将尝试将链路伙伴切换到 DP83867E、并让您知道测试结果。

    是的、我可以在加热测试期间读取寄存器状态、以及我应该注意哪个寄存器?


    此致

    Gary Chiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    以下是我要注意的寄存器:

    • 10Mbpas 和100Mbps 时的正常温度和高温的寄存器0x0000至0x001F

    ——

    此致、

    Hillman Lin