工具与软件:
您好!
我们现在遇到了一些问题,需要调试 DP 双屏外差,使用的 SerDes 是 ti983 --> ti948,原始配置是 mst 方式,因为平台不支持 mst,所以我们想用 SST+superframe 方式,通过对 MSA 等相关寄存器的读取到 DP 信号的前端是正常的, 但是我们自己的脚本配置、但我们通过脚本生成的配置不理想、没有显示、您可以播放 SerDes 模式、但此模式与显示 SST+superframe 相同、如果您需要使用 SST+Splitter 模式、如果是、我们根据脚本配置文件生成的配置没有分割器设置、请帮助生成 SST+superframe 配置、请帮助生成 SST+superframe 配置。 超级帧配置、时序和方框图如下所示、谢谢!
#THW =水平总像素= AHW + HBP + HFP + HSW ---- 2052.
# TVW =垂直总行数= AVW + VBP + VFP + VSW --- 761.
# AHW =正向有效像素 --- 1920.
# AVW =垂直有效行 --- 720.
# HBP =水平后沿像素 --- 32.
# vBP =垂直后沿像素 --- 6.
# hfp =水平后沿像素 --- 72.
# vfp =垂直后沿像素 --- 30.
# hsw =水平同步宽度像素 --- 28.
# vsw =垂直同步宽度行 --- 5.
# HSP =水平同步极性:0 =正极、1 =负 ---- 1.
# VSP =垂直同步极性:0 =正、1 =负 --- 1.
# PCLK =像素时钟速率(以 MHz 为单位) --- 93.70MHz
# Bits_per_pixel = 18、24或30 (30bpp 仅适用于 FPD IV)---- 24.