This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:SST+超级帧配置

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393031/ds90ub983-q1-configuration-of-sst-superframe

器件型号:DS90UB983-Q1

工具与软件:

您好!

    我们现在遇到了一些问题,需要调试 DP 双屏外差,使用的 SerDes 是 ti983 --> ti948,原始配置是 mst 方式,因为平台不支持 mst,所以我们想用 SST+superframe 方式,通过对 MSA 等相关寄存器的读取到 DP 信号的前端是正常的, 但是我们自己的脚本配置、但我们通过脚本生成的配置不理想、没有显示、您可以播放 SerDes 模式、但此模式与显示 SST+superframe 相同、如果您需要使用 SST+Splitter 模式、如果是、我们根据脚本配置文件生成的配置没有分割器设置、请帮助生成 SST+superframe 配置、请帮助生成 SST+superframe 配置。 超级帧配置、时序和方框图如下所示、谢谢!

#THW =水平总像素= AHW + HBP + HFP + HSW   ----    2052.

# TVW =垂直总行数= AVW + VBP + VFP + VSW       ---    761.

# AHW =正向有效像素                            ---    1920.

# AVW =垂直有效行                              ---    720.

# HBP =水平后沿像素                        ---    32.

# vBP =垂直后沿像素                          ---    6.

# hfp =水平后沿像素                        ---    72.

# vfp =垂直后沿像素                          ---    30.

# hsw =水平同步宽度像素                       ---    28.

# vsw =垂直同步宽度行                          ---    5.

# HSP =水平同步极性:0 =正极、1 =负   ----    1.

# VSP =垂直同步极性:0 =正、1 =负       ---    1.

# PCLK =像素时钟速率(以 MHz 为单位)                           ---    93.70MHz

# Bits_per_pixel = 18、24或30 (30bpp 仅适用于 FPD IV)---- 24.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送一个"联系朋友"请求、以允许直接发送消息。 我想将本次讨论移到引导邮件/电子邮件中、因为可能需要查看有关系统的敏感信息。

    如果是这样、我们根据脚本配置文件生成的文件没有分割的设置、请帮助生成 SST+superframe 配置

    您能否通过直接消息或电子邮件(m-bolante@ti.com)共享用于此系统的用户配置文件或初始化脚本、以便我可以查看现有配置?

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已向您发送电子邮件、感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以在 E2E 中接受我朋友的请求、我可以在直接邮件中处理此信息?

    电子邮件通信似乎没有通过、我还在2024年7月29日 上发送了一封电子邮件、但可能尚未收到。

    谢谢!

    Miguel