This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:采用 RGMII 的 PHY 至 PHY

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396837/dp83tg720s-q1-phy-to-phy-using-rgmii

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

我将使用以太网交换机 KSZ9897R (Microchip)设计一块切换板。

我要将  DP83TG720S-Q1的 RGMII 连接到 KSZ9897R 的 RGMII (端口7)。

我声称这2个 IC 是 PHY、因此我需要将 DP83TG720S-Q1的 RX 连接到 KSZ9897的 TX、反之亦然。

但在 DP83TG720S-Q1数据表中、我找不到有关使用 DP83TG720S-Q1连接到另一个 PHY 的信息。

我想我在上面的设计中是否会遇到任何问题、您是否有关于未来配置的注释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edo、

    要将 hte 微芯片开关的 RGMII 端口连接到 DP83TG720 PHY、您应该遵循由该标准衍生出来的 RGMII 标准引脚映射、您得到了以下正确答案:

    将 DP83TG720S-Q1的 RX 连接到 KSZ9897的 TX、反之亦然。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Avtar

x 出现错误。请重试或与管理员联系。