Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP139 工具与软件:
你(们)好
我的 HDMI 波形是人眼图不符合规范。
当我已经在 H 和 Hi-Z 上尝试 SRC 调优时。
在 H 状态下、HDMI 波形太大、
但是在 Hi -z 里 还不够大。
是否可以在 SRC 上尝试其他值来微调 HDMI 波形? Ex VDD *2/3
而且 SRC 是否存在任何限制、如电流或电压?
请告诉我、谢谢