This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:按 SRC 电平进行波形调优

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395861/sn75dp139-waveform-tuning-by-src-level

器件型号:SN75DP139

工具与软件:

你(们)好

我的 HDMI 波形是人眼图不符合规范。

当我已经在 H 和 Hi-Z 上尝试 SRC 调优时。

在 H 状态下、HDMI 波形太大、

但是在 Hi -z 里 还不够大。

是否可以在 SRC 上尝试其他值来微调 HDMI 波形? Ex VDD *2/3

而且 SRC 是否存在任何限制、如电流或电压?

请告诉我、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75DP139上的 SRC 引脚用于控制 HDMI 输出的压摆率:

    如果摆动电平似乎是问题所在、最好是调节 Vsadj 引脚、该引脚将调节输出的电压摆幅。  

    提高电阻电平将降低差分输出电压、而降低电阻电平将 增加 差分输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流波形期间的相位裕度。

    调优 SRC LEVELL 对于波形故障问题更有用。

    您能否帮助确认我能否将 SRC 设置为不同的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dimitry、

    是的、您可以使用 SRC 引脚的任何设置来获得可能的最佳性能。 您能分享波形吗? 压摆率不应太影响电压摆幅。 您使用的示波器/探头是否具有足够的带宽?