This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:是否有关于在 SMBus/I2C 主模式下进行 EEPROM 编程的指南?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395996/ds320pr822-is-there-guideline-for-eeprom-programming-in-smbus-i2c-primary-mode

器件型号:DS320PR822

工具与软件:

你(们)好

客户想要在其服务器项目中选择 DS320PR822。 他们想知道我们是否能为以下方面提供指导:

1. 在 SMBus/I2C 主模式下进行 EEPROM 编程

2.高速参数配置。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    对于 EEPROM 编程和 EQ 配置、我们提供了带有"DS320PR8xx"配置文件的 SigCon Architect 软件 GUI。 该配置文件包含一个可随时为器件生成 EEPROM .hex 文件的 EEPROM 编程器、以及一个高级页面、用于在测试期间直接更改连接的器件上的 EQ 设置。

    还提供了有关手动 EEPROM 生成和 I2C 编程的文档、但它们比使用 GUI 更困难。 如果客户感兴趣、可以通过以下链接申请 GUI 和所有相关资源(如果他们感兴趣、请告知我们、以便我们为他们提供相关文件): https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN

    但是、在没有更多信息的情况下、目前无法给出适合该应用的 EQ 设置或相应 EEPROM 配置的建议。

    此致!

    Evan Su