Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, DSLVDS1048
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1048
工具与软件:
大家好、
我的一位客户 在其当前产品中使用了 DS90LV031ATM/NOPB 和 DS90LV032ATM/NOPB。
他们正在考虑将 DS90LV031ATM/NOPB 替换为 DSLVDS1047。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
DSLVDS1047数据表第13页显示"开路输入引脚。 DSLVDS1048是一款四路接收器器件、
如果某个应用仅需要1、2或3个接收器、则未使用的通道输入必须保持断开状态。
请勿将未使用的接收器输入端接地或连接到任何其它电压。'
我认为这一句中的 DSLVDS1048是不正确的、正确的句子是 DSLVDS1047是一个四路接收器器件...
我的想法是否正确?
问题2:
这只是确认而已。 如果 DSLVDS1047在 DIN1~4处没有使用的引脚、那么 该引脚是否必须 保持开路?
问题3。
DSLVDS1047和 DS90LV032ATM/NOPB 组合是否存在任何问题?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。