This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:可以将未使用的输入引脚保持断开状态吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393139/dslvds1047-can-unused-input-pin-be-left-open

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1048

工具与软件:

大家好、

我的一位客户 在其当前产品中使用了 DS90LV031ATM/NOPB 和 DS90LV032ATM/NOPB。

他们正在考虑将 DS90LV031ATM/NOPB 替换为 DSLVDS1047。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
DSLVDS1047数据表第13页显示"开路输入引脚。 DSLVDS1048是一款四路接收器器件、
如果某个应用仅需要1、2或3个接收器、则未使用的通道输入必须保持断开状态。
请勿将未使用的接收器输入端接地或连接到任何其它电压。'

我认为这一句中的 DSLVDS1048是不正确的、正确的句子是 DSLVDS1047是一个四路接收器器件...
我的想法是否正确?

问题2:
这只是确认而已。 如果 DSLVDS1047在 DIN1~4处没有使用的引脚、那么 该引脚是否必须 保持开路?

问题3。
 DSLVDS1047和 DS90LV032ATM/NOPB 组合是否存在任何问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.第8.3.1节讲述了接收器。 它是意外复制到驱动程序数据表中的。

    2.驱动器的输入引脚不得悬空。 如果未使用、则将其连接到 VCC 或 GND。

    3.所有 LVDS 驱动器均与所有 LVDS 接收器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经不在办公室了,我将回到你本周。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我会等你的下一个答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    Q1 -正确、就像从接收器数据表中复制的一样。 这是一个拼写错误。

    Q2 -根据数据表、"DSLVDS1048是一个四路接收器器件、如果某个应用仅需要1、2或3个接收器、则未使用的通道输入必须保持断开。 请勿将未使用的接收器输入端接地或连接到任何其他电压。 输入通过内部高值上拉和下拉电阻器进行偏置、以将输出设置为高电平状态。 此内部电路可确保开路输入的高、稳定输出状态"

    Q3 -正确、这些器件 可以配对(LVDS 输出-> LVDS 输入)  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的答复。

    关于 Q2、他们想知道如何处理 DSLVDS1047未使用通道的 DINx。
    正如 Clemens 所说、它是将未使用通道的输入引脚(DINx)直接连接到 GND 或 VCC 吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您的问题。 数据表中的这一部分有点令人困惑。 它正在尝试帮助读者了解将 DSLVDS1047发送器与 DSLVDS1048接收器配对的方法。  如果使用 DSLVDS1048接收器、应遵循 Q2中的建议。 对于变送器输入、输出将由 表1确定。 真值表如果连接了高电平、低电平或无连接(不确定的输出)、如果 使用了 DSLVDS1048接收器、则应将其保持断开状态。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户未使用 DSLVDS1047的4通道驱动器之一。
    他们 想知道如何处理 DSLVDS1047未使用通道的输入引脚(DINx)。
    正如 Clemens 在本主题中所说、  未使用通道的输入引脚是否需要直接连接到 GND 或 VCC?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    数据表中没有针对未使用输入的具体建议、但最佳做法是确保信号处于已知状态(即、按照 表1真值表、因此连接到 GND 或 VCC)。  

    此致、Amy