This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111 SI 数据/型号问题

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397093/ds100br111-ds100br111-si-data-model-questions

器件型号:DS100BR111

工具与软件:

我们计划使用配置为10G-KR 中继器的 DS100BR111。  我们将开始对设计进行 SI 分析、并有以下问题:

性能下降

  1. 典型的确定性抖动值(DJxx、请参阅2014年11月数据表第7.4节、第8页)对于将中继器可靠地插入具有预先存在抖动的信道而言相当高、因此我们必须了解中继器的固有抖动。 TI 能否提供其他抖动值(最大值、其他 EQ 设置等)? 是否存在有关中继器抖动的任何其他应用信息和/或测量数据? 假设:除了数据表和模型之外、没有其他可用数据。
  2. 该器件关联的 IBIS-AMI 模型(从 DS100BR111.ibs 版本6.0 SEP2014中调用)不在 Tx 或 Rx .AMI 文件中指定抖动参数、模型的用户指南也不会处理抖动。 因此、根据数据表值、我们似乎应该使用 EDA 工具结构来添加抖动?  假设:是的。
  3. 该模型的用户指南在将 AMI 模型的性能与第10至13页上的 Cadence 晶体管仿真进行比较时量化了"抖动"。 我们可以假设这些只是在眼图中测量的值、在任一仿真环境中都没有施加额外的(数据表驱动的)抖动吗? 假设:是的、指南中的值捕获时间变化、此变化从眼宽中减去并称为"抖动"。
  4. 通过将上述模型仿真到测试负载中、EQ 增加似乎会增加器件的固有抖动。 TI 是否同意该观察结果? 假设:是的。
  5. 如果我们的现有信道已有0.30 UI 抖动(仅信道、无 Tx 或 Rx)、TI 是否同意插入中继器将按中继器施加的量线性增加端到端信道(包括中继器)抖动? 假设:是的。

 

Eq

  1. 模型和数据表/Tx User_Guide 在 Tx 或 Rx EQ dB 电平上不一致。 比较 Rx 最小 EQ 和 Tx 最大 EQ 电平。 哪项正确? 假定:数据表。
  2. 用户指南第4部分的 VOD_LEVEL 表(右列)显示"去加重值"、我们认为这是峰峰值幅度? 假设:是的

 

TI 可以提供有关这些问题的其他信息、或简单地确认我们的假设是正确的。

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将对此进行探讨、明天会向您提供反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您的假设是正确的,除了数据表和模型之外,没有其他数据可用。 如果您不清楚、则当没有介质时、输出上的确定性抖动为0.09UI。 将电缆或布线连接到接收器时、DJ 会增加、因为抖动来自较长的输入通道。

    由于包含时钟和数据恢复(CDR)功能块、因此我们通常建议使用重定时器来清除抖动。 这使重定时器能够有效地重置抖动预算、而转接驱动器只能补偿与通道插入损耗相关的抖动。 但我们的重定时器不支持链路训练和自动协商协议、因此除非您可以禁用 LT 和、否则10G-KR 应用需要转接驱动器。

    2. 建议将抖动值保持为0。 我只会向来自驱动 DS100BR111系统 Tx 的仿真中添加抖动值。 随着模型以这种方式进行验证、这将产生更真实的结果。

    3.可以、IBIS-AMI 用户指南的"模型验证"部分中提供的抖动测量值是从眼图开口中提取的。

    4.我不同意这个假设。 我认为、当为特定通道选择最佳 EQ 设置时、应尽量减少抖动。 如果 EQ 增加到超过最佳设置、则我认为抖动会 更高。

    5.我不同意这个假设。 选择最佳 EQ 设置后、转接驱动器应能够补偿与通道插入损耗相关的抖动。

    6.我确实看到 IBIS-AMI 用户指南中为 DE_LEVEL 提供的值与数据表寄存器映射中寄存器0x11[2:0]和0x18[2:0]提供的可编程去加重电平略有不同。 器件去加重级别与数据表相匹配。

    我在 IBIS-AMI 用户指南中提供的 EQ_LEVEL 值与数据表表表3中提供的 EQ 值之间没有任何差异。

    7.是的,这是一个拼写错误, VOD_LEVEL 对应于峰峰值幅度。

    此致!
    卢卡斯