Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111
工具与软件:
我们计划使用配置为10G-KR 中继器的 DS100BR111。 我们将开始对设计进行 SI 分析、并有以下问题:
性能下降
- 典型的确定性抖动值(DJxx、请参阅2014年11月数据表第7.4节、第8页)对于将中继器可靠地插入具有预先存在抖动的信道而言相当高、因此我们必须了解中继器的固有抖动。 TI 能否提供其他抖动值(最大值、其他 EQ 设置等)? 是否存在有关中继器抖动的任何其他应用信息和/或测量数据? 假设:除了数据表和模型之外、没有其他可用数据。
- 该器件关联的 IBIS-AMI 模型(从 DS100BR111.ibs 版本6.0 SEP2014中调用)不在 Tx 或 Rx .AMI 文件中指定抖动参数、模型的用户指南也不会处理抖动。 因此、根据数据表值、我们似乎应该使用 EDA 工具结构来添加抖动? 假设:是的。
- 该模型的用户指南在将 AMI 模型的性能与第10至13页上的 Cadence 晶体管仿真进行比较时量化了"抖动"。 我们可以假设这些只是在眼图中测量的值、在任一仿真环境中都没有施加额外的(数据表驱动的)抖动吗? 假设:是的、指南中的值捕获时间变化、此变化从眼宽中减去并称为"抖动"。
- 通过将上述模型仿真到测试负载中、EQ 增加似乎会增加器件的固有抖动。 TI 是否同意该观察结果? 假设:是的。
- 如果我们的现有信道已有0.30 UI 抖动(仅信道、无 Tx 或 Rx)、TI 是否同意插入中继器将按中继器施加的量线性增加端到端信道(包括中继器)抖动? 假设:是的。
Eq
- 模型和数据表/Tx User_Guide 在 Tx 或 Rx EQ dB 电平上不一致。 比较 Rx 最小 EQ 和 Tx 最大 EQ 电平。 哪项正确? 假定:数据表。
- 用户指南第4部分的 VOD_LEVEL 表(右列)显示"去加重值"、我们认为这是峰峰值幅度? 假设:是的
TI 可以提供有关这些问题的其他信息、或简单地确认我们的假设是正确的。
非常感谢、
Kevin