This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412:THVD2412技术查询寄存器连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2412, RS485FLDPLXDRCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398075/thvd2412-thvd2412-technical-query-regd-connections

器件型号:THVD2412
主题中讨论的其他器件: RS485FLDPLXDRCEVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在设计中使用 RS485收发器 IC、我们已购买评估板- RS485FLDPLXDRCEVM (其中 安装了收发器 IC:THVD2412)。

在中、当我们尝试与从设备连接时、当我们将 TX+与 RX-连接并将 TX-与 RX+连接时、它可以工作、但根据 RS -485协议、这是错误的。 您能解释一下为什么这样运行吗?

在收发器数据表中、其提供的主从连接也是矛盾的、请参阅下图:

主器件的 TX+->连接到一个响应器的 RX+和另一个响应器的 RX-、如何、请澄清??

发送器(驱动器引脚)被命名为 R?

接收器被命名为 D?

您能否说明一下数据表图像中是否存在任何问题?

根据协议、我们需要连接:

主器件的 TX+->从器件的 RX+

主器件的 TX-->从器件的 RX-

主器件的 RX+->从器件的 TX+

主器件的 RX-->从器件的 TX-

请参阅下图:

请澄清 收发器 IC 的正确连接: THVD2412、我们处于测试阶段、因此等待您的快速宝贵反馈。

谢谢!

Arunasri,  

Sanmina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="570912" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398075/thvd2412-thvd2412-technical-query-regd-connections ]TX+与 RX-连接并将 TX-与 RX+[/QUOT]

    主器件的 TX+->连接到了从器件的 RX-

    主器件的 TX-->已连接到从器件的 RX+

    在这种配置上,只有它的工作,请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表图像(图8-1)确实错误;交换了 R 和 D 引脚的名称。

    在 EVM 上和数据表中、总线引脚的名称是 A/B/Y/Z 我不知道您是如何分配这些 TX+/TX−/RX+/RX−名称的、但需要注意的是、字母"A"和"B"并不一定意味着它们具有相同的含义。 对于 THVD2412 (以及所有其他 TI 收发器和大多数其他制造商的收发器)、A = RX+、B = RX−、Y = TX+、Z = TX−。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还采用了相同的假设: A = RX+、B = RX−、Y = TX+、Z = TX−

    在考虑相同的情况下,当我们连接时,收发器和从(响应者)之间的通信正在发生:

    y (TX+)->已连接到从器件的 RX-  

    z (TX-)->已连接到从器件的 RX+

    我们已仔细检查响应者数据表、我们怀疑 评估板 RS485FLDPLXDRCEVM (带收发器 IC: THVD2412)中可能存在一些问题、您能否进一步检查并告知我们

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、EVM 上的标签是正确的。

    请确认当 D 输入为高电平时、Y 输出为高电平而 Z 输出为低电平。
    还要检查当 A 输入高于 B 时、R 输出为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="570912" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398075/thvd2412-thvd2412-technical-query-regd-connections "]

    发送器(驱动器引脚)被命名为 R?

    接收器被命名为 D?

    [报价]

    这看起来像是一个错误/拼写错误。  

    Unknown 说:
    TX+ of master ->连接到一个响应者的 RX+和另一个响应者的 RX-、如何澄清?

    如果差分输出连接错误、Routput 上的逻辑将翻转(相反) D 输入。  

    在您需要的大多数系统中(我将使用 THVD2412的引脚排列来说明)、Y 引脚连接到 A 引脚、Z 引脚连接到 B 引脚。 我认为根据命名惯例、它应该是 Tx+到 RX+以及 Tx-到 RX-。 这样做应使接收器的 Routput 引脚具有与发送器的 Din 引脚相同的逻辑。  

    [报价 userid="570912" URL="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398075/thvd2412-thvd2412-technical-query-regd-connections/5351754 #5351754"]我们已仔细检查响应者数据表、我们怀疑 评估板 RS485FLDPLXDRCEVM (具有收发器 IC: THVD2412)可能存在一些问题、您能否进一步检查并告知我们

    EVM 用户指南的图3-3展示了布线。 从我可以看到的内容来看、EVM 上的标签看起来是正确的、而且引脚排列与标签相匹配。

    如果您怀疑 EVM 不正确、可以执行环回测试、将 Y 引脚短接至 A 并将 B 引脚短接至 Z、然后监控 D 和 R 以查看它们是否相互跟随。 如果 D 为低电平、R 应该为低电平、如果 D 为高电平、那么 R 应该为高电平。 如果它是相反的/相反的、则表示出现了问题。  

    -鲍比