This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:PCIe REFCLK 连接

Guru**** 2930460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399198/tusb8020b-pcie-refclk-connection

主题中讨论的其他器件:TUSB8020BTUSB7340

我浏览了 TUSB8020B IC 数据表和第25页(图7-3. 参考设计1)时、REFCLK 引脚会路由至连接器。

这里假设 PCIe 通信基于单独的时钟架构。

那么、为什么您仍然建立 REFCLK 连接、因为根兼容性和端点都将具有一个具有所需 ppm 容差的单独时钟。

我对为什么 REFCLK 连接仍然存在感到困惑。

如果您能加以详细说明会很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

      TUSB7340中的 PCIe 块需要 自己的参考时钟 才能工作、因为 PC 上的 PCIe 插槽将提供 100Mhz 参考时钟 、以便 TUSB7340可以利用它。 如果您仍有 问题、请告诉我。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我在中还有一些相关的问题:

    对于 PCIe 标准、这是通用时钟配置还是单独的时钟配置?

    时钟通道和数据通道之间是否需要进行长度匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1-根据 PCIe 标准来说、这是通用时钟配置还是独立时钟配置?

    它应该是公共时钟、因为它与其他时钟共享参考时钟。

    是否需要在时钟通道和数据通道之间进行长度匹配?

    无需匹配时钟和数据通道之间的布线长度。

    好的

    Brian